This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110EVM-U:ADC PGA 增益问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/855294/tlv320aic3110evm-u-adc-pga-gain-problem

器件型号:TLV320AIC3110EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3110

大家好、

我将测试 TLV320AIC3110 EVM。  

我的电路如下所示、输入信号为0.2Vpp 2kHz 正弦波、我的配置文件如图所示、环路中没有增益。 因此、我认为它应该是0.2Vpp 输出。 但是、我得到的结果是输出为2Vpp、增益为20dB。 但是、我的环路集中没有增益。 并且我更改了 ADC PGA 增益、输出保持不变。 您能帮您检查一下吗? 如何使其正确?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您确定这不是探测问题吗?  一个通道是否可以将探头设置为10倍?  除非您将 AGC 打开且最大增益设置为20dB、否则我无法想象会导致此问题的原因。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    我已经检查了探头套件、它们是对的、具有相同的刻度。  

    让我感到困惑的是、当我更改 PGA 增益时、输出不变。 我已经尝试使用 TLV320AIC3110EVM 和 TLV320AIC3120EVM、两者显示的结果相同(至20dB 增益)。 您能否帮助您一侧的 EVM 性能验证 EVM 是否良好?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、  

    您能否单击 dvol 框并检查数字音量?  

    GUI 确实运行了一个默认初始化脚本、 但在任何地方都不应用增益。  测试之前是否配置了任何内容?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    我希望你们能够解决这个问题、 如果你们仍然有问题、请告诉我。

    -Steve Wilson