This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:如何更新 BQ 系数

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861277/tas5805m-how-to-update-bq-coefficents

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5805

尊敬的音频工程师:

我有一个问题。

在 TAS5805M 工作时、我无法更新某些系数。

我的程序是:

1.命令 HiZ  

2、由于 RAM 清零、RESET_CTRL 寄存器(0x00)

3.更新系数

但是、我不能。

如果我在 TAS5805M 工作时更新一些效率、如何处理?

是否需要复位 TAS5805M?

提前感谢

Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    很难理解您的问题是什么。 您能否提供 I2C 脚本和测试结果来证明它们不起作用?

    TAS5825M 支持更新系数、即使它在工作(无论播放或 HIZ)。 仅在首次初始化期间需要 RESET_CTRL 寄存器来复位所有配置。  

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的回复。

    这种情况是 TAS5805M、而不是您提到的 TAS5825M。

    总之、TAS5805在工作时不具有更新系数的功能。

    如果我想更改系数、我必须设置断电并重试数据表建议的启动安全系数。

    对吗?

    此致

    Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    抱歉、出现"TAS5825M"拼写错误。  

    TAS5805M 在工作时支持系数更新、无需关闭电源即可重试启动。

    最简单的评估方法是使用 TAS5805M EVM 板、然后将器件设置为播放模式。 可以使用 PPC3修改 DSP 系数、而无需断电操作。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew:

    感谢您的回复。

    但我想知道为什么 PPC3可以在播放模式下修改库房、即使 TAS5805M 不支持在工作时更新库房...

    如果可以、请告诉我原因。

    正如您说过的、我将检查 EVM。

    此致

     Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    如前所述、TAS5805M 可以在工作时支持更新系数、这意味着 TAS5805M 能够支持 PPC3在不断电的情况下直接更改参数。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew

    非常感谢。

    无论如何、我将检查 PPC3。

    此致

     Edgard