This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555YZEVM:TAS2555模拟输入

Guru**** 2524120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555, TAS2563, TAS2557, PCM4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/861200/tas2555yzevm-tas2555-analog-inputs

器件型号:TAS2555YZEVM
主题中讨论的其他器件:TAS2555TAS2563TAS2557PCM4201

尊敬的支持团队:

要将 TAS2555设置为模拟输入、我必须怎么做?
很显然、我无法在 PPC3软件中选择此输入选项、因此我已经进行了一些研究
如何手动设置 TAS2555。 但我没有成功,发言者仍然保持沉默。
-模拟输入通过 Vsense ADC 完成。
-我已手动将 P0B0R8设置为0x01、以通过 Vsense ADC 启用模拟输入
-我已检查电源控制寄存器 P0B0R5是否设置为0xa3。 D0显示了由 V-sense ADC 供电的情况。
-我已检查电源标志寄存器 P0B0R100以显示0xf0。
      这与 P0B0R5中的设置不一致...

如何继续使用模拟输入?

此致

Andreas Paulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我们的团队将查看此案例、并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    TAS25xx 智能放大器上的模拟输入支持非常有限。 它实际上已针对 TAS2557和 TAS2563等下一代产品被删除。

    模拟输入只能在禁用内部 DSP 的情况下使用(ROM 模式)、并且 Vsense ADC 的性能不适合音频应用、此外、数字和模拟源不能混合使用。 这就是我们不为模拟输入提供 PPC3支持的原因。
    如果可能、我们建议为您的模拟信号使用不同的路径。 必须将多个器件设置从正常(数字)操作更改为模拟输入操作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    好的、这会清除很多。 无模拟。 因此、我们将寻找一些可执行该任务的 ADC。
    对于只需插件即可具有 I2S 接口的低成本、小型单通道音频 ADC、有什么建议?

    此致

    Andreas Paulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    对于仅1个通道、您可以考虑 PCM4201。
    但是 、我们的音频 ADC 产品系列中有更多用于立体声和多通道应用的选项。 您可以发布一个新主题、其中包含您对产品推荐的特定要求。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器