This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:演示板 CAN#39;t TUNING 在线

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/866808/tlv320aic3254evm-k-demo-board-can-t-tuning-on-line

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

大家好、

我们正在使用 TLV320AIC3254EVM 并设置为高性能播放、它可以正常播放从模拟输入到 LOL/LOR 的音乐。  

但是、当我们切换到自适应滤波等调优时、GUI 将有一个弹出窗口、并显示:"为此功能对器件进行编程? "单击"确定"后、主板将停止播放音乐、所有以前的设置都设置为默认值、这意味着我们无法在线进行调优。 结果不仅包括自适应滤波器、DRC 和其他调优块。

您是否有任何方法可以在线进行3254调优? 谢谢。

此致。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    AIC3254 GUI 中的自适应滤波功能预计能正常工作。 单击"为此功能对器件进行编程?"  启动 i2c 对电路板的写入以启用此功能。无需执行任何其他操作。

    您能否描述重现此问题的实际步骤?

    请打开"命令行界面"窗口并启用记录选项、以便记录生成的所有 i2c 事务。 另请与我们分享。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    您是否有机会尝试前一个主题中提到的建议? 如果您需要有关此方面的进一步帮助、请告知我们。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您的评论。

    我们所做的是使用 TLV320AIC3254EVM-U 并在 L_IN 插孔处输入信号、然后在 L_OUT 插孔处连接扬声器。  

    选择播放图标并单击高性能立体声播放。

    选择模拟输入图标并选择 IN2_L 和 IN2_R 作为输入端口。

    选择音频输出图标并选择 LDAC_P/M 和通往 LOL 的 MAL 路由、选择 RDAC_P/M 和通向 LOR 的 MAR 路由。

    选择音频输出图标->模拟旁路主题、为 MAL 和 MAR 增益供电、然后我们可以正常听到音乐。

    完成后、我们将更改为自适应滤波器、双击它并跳出"Program the device for this feature?"、单击"OK"、然后我们听不到任何内容。

    您能帮助指导我如何在线调优它吗? 我们希望您能获得任何屏幕截图。 谢谢。

    此致。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    自适应滤波器在模拟旁路路径上不可用。 它们是在 miniDSP 上运行的数字滤波器。

    为了启用它们、必须使用 Media Player 从 PC 传输音频。 请确保 USB-miniEVM 是"声音"设置下的播放设备、如下所示。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我们知道适配器滤波器是数字 DSP 组件、在 PC 中使用 USB 媒体时可以成功地对其进行调优、但这是使用 I2S 输入(从 USB 音频转换)、客户需要通过 IN2_L/R 端口调优音频、并通过 LOL/R 路由到扬声器、 这意味着模拟输入和模拟输出、USB 输入对我们没有帮助。  请查看下图以了解更清晰的信息。  

    您能帮助确认它是否适用于 AIC3254吗? 如果是、 您能帮助指导我们如何配置它吗?  

    此致。

    维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    要将模拟输入路由到模拟输出、我们还必须这样做

    1. 配置 ADC 并为其加电、
    2. 将立体声 ADC 输出路由到立体声 DAC 输入。

    要启用 ADC 和 DAC 之间的回路、请设置音频接口设置寄存器3的 D4位(第0页、寄存器29)

    总之、在 EVM 上要执行的步骤为:

    1.使用编解码器控制的自适应滤波器设置配置 DAC。

    2.配置 ADC 和环回

    • 将 IN2L 路由到 LEFT_ADC、并将 IN2R 路由到 RIGHT _ADC
    • 启用和设置左/右 MICPGA 的增益
    • 为 LADC/RADC 加电
    • 撤消 LADC/RADC 的静音
    • 通过设置第0页的 D4位、寄存器29来启用回送。

    此致。