This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:AIC3104具有大输出噪声

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/865534/tlv320aic3104-aic3104-has-big-output-noise

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

我们的客户在使用 AIC3104时发现了大输出噪声问题。  其应用场景是通过 I2C/I2S/RESET/GND 使用 DSP +编解码器的调制解调器。

请参阅以下原理图。 我们删除了 C1819/C1820/C1822/C1823/C1815/C1817。 以下 CODEC CODE_SPKP/M 为 TPA3111。 我们测量的噪声来自编解码器侧、而不是 TPA3111。

(BCLK=1.536MHz、WCLK=48kHz)

我们已经尝试了几项测试:

1) 1)让我们的客户在发送到编解码器之前录制音乐。 录音声音正常、没有噪音。 也就是说、输入源没有噪声。

2) 2)尝试不同的音频源、例如 Silence、LR music 和 sile_dtmf5。 当我们保持沉默时、它没有噪音。 当我们播放音乐时、它会发出噪音。

我们下载相关寄存器、该值位于下面。 对于不同的音频源、寄存器值是相同的。

3) 3)尝试更改左输出和右输出音量。 噪声级别不变。

需要您的帮助:

1) 1)您是否有其他建议来找出大输出噪声问题的根本原因?

2) 2)为什么仅在静音时没有输出噪声? 即使在播放"silent_dtmf5"时、它 也具有不连续的静音效果、噪音仍然存在。

3) 3)您能否解释为何 I2S 模式需要在 MSB 之前添加时钟? 也就是说 、如果 BCLK=1.536MHz、WCLK=48kHz、它不能支持字长=32位、对吗?


 

 e2e.ti.com/.../output-noise.7z

随附原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    这听起来像是带外噪声、应使用简单的低通滤波器进行滤波、尤其是在馈送到 D 类放大器时。 您可以查看此 应用手册 、了解导致此噪声的原因。  

    增加输出电平也会增加噪声、因此如果可能、我会避免这种情况。  

    至于 I2S 问题、MSB 之前的一个时钟允许从发送器获得将设置为传输的串行数据的同步时序、同时允许接收器存储前一个字并清除下一个字的输入。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复。

    对于项目1)、我们将允许客户添加输出滤波器。

    对于项目2)、您能解释一下吗?  

    "2)为什么仅在静音时没有输出噪声? 即使在播放"silent_dtmf5"时、它 也具有不连续的静音效果、噪音仍然存在。"

    对于项目3)、正如您所说、这是否意味着:当 BCLK=1.536MHz、WCLK=48kHz 时、它不支持字长=32位的应用? 因为缺少一位。 (如果是、似乎没有意义。 1.536MHz 是典型频率)

     

    谢谢!

    BR

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    项目2)我认为这是因为在静默播放时、DAC 未被"使用"、但一旦 DAC 开始接收实际数据、噪声就会显示在输出上。 我发送的应用手册中的图2和图3显示了这方面的一个示例。

    项目3)器件将支持32位数据。 MSB 之前的时钟周期是前一通道的 LSB。 因此、在一个 WCLK 低电平周期中有31位、在高电平周期中有1位。  

    此致、
    Aaron