This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的引脚15/pin16和引脚27/pin28之间的区别是什么?#39

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/864619/tas5805m-what-s-the-difference-of-pin15-pin16-and-pin-27-pin28-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M

您好!  

1.对于 TAS5805M、它有4个 PVDD 引脚引脚引脚15引脚16和引脚27/引脚28。 这是它们的区别。 我问这个问题、因为客户只需要通道 A 即可输出、输出功率大约为10W。 他们想知道通道 A 的电源是什么、因此可以移除其他电容以降低成本。

2.客户参考 TAS5805M EVM 原理图、但他们只需要通道 A 、通道 B 悬空。 他们想知道 软件中有哪些设置来最大程度地减少不稳定性?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    如果客户只需要一个通道输出、建议将 TAS5805M 配置为 PBTL 模式、从而实现更小的 Rdson 和更好的效率/热性能。

    总之、如果监管者仍然只想使用通道 A、建议如下:

    1. 引脚27/28是通道 A 的直接 PVDD。建议同时添加一个设置电容器和短接4个 PVDD 引脚。
    2. 即使通道 B 是浮动的、仍需要两个 BST 电容器。 至于进一步的功耗、我们的持续版本样片支持单通道 HIZ。 向寄存器0x40的位3/4写入"1"可以将通道 B/通道 A 设置为 HIZ 模式。 (无 PWM 开关)

    此致、

    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您说门控版本样片支持单通道 HIZ?  

    对于向寄存器0x40的位3/4写入"1"、可以将通道 B/通道 A 设置为 HIZ 模式。 (无 PWM 切换)、0x40寄存器是什么? 我在数据表和工艺流程中找不到它。 页面和书籍是什么?

    持续的 TAS5805M 样品是什么? 之间有什么差异? 我们如何获取已延迟的样片?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    持续版本样片不会向客户端发布。 因此、它们将在数据表更新 Book0/Page0/Register0x40内容后准备就绪。

    在此之前、强烈建议使用 PBTL 模式。 如果通道 B 悬空、仍需要 BST 电容器。 它可以保存外部 LC 滤波器。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    明白了。 新版本样片何时发布?

    它们仅使用通道 A、而浮动通道 B 用于 兼容设计。 因为在一个项目中、它们只需要一个通道、而在其他项目中、它们需要 BTL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴特蒂、您好!

    新发布的日期仍然没有具体日期。 请与客户合作、在安装 BST 电容器的情况下推进浮动通道 B。

    此致、

    Matthew