This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251与控制器无关-加电和断电序列

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/856428/tas3251-tas3251-independant-from-controller---power-on-and-off-sequence

器件型号:TAS3251
Thread 中讨论的其他器件: 、TPA3251

考虑的设计在具有专用粉末电源的独立电路板上提供 I2C 配置、复位控制和 I2S 控制器。 与控制器板无关、可在 qnd 关闭时对 TAS3251进行粉末处理。  

在阅读数据表时、我发现了此配置不起作用的原因、尤其是在 RESET_Amp 引脚上有一个下拉电阻器和一个电源电压监控器来控制同一引脚(与 TAS3251EVM 上一样)的情况下。

1) 1)您是否确认上述内容?

2) 2)是否有其他建议可避免电源关断序列的弹出、以补充 电源电压监控器?

3) 3) 电源电压监控器是否存在建议的最小延迟(在数据表中未找到任何延迟)? 200ms 可以吗?

4)从数据表中,我认为100mA 是电源方案的15V 部分所需的最大电流(然后提供12V 和3.3V 子部分)是否正确?

此致、

JMF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、I2C 控制、I2S 数据和复位控制可以与 TAS3251的电源轨异步。 是这样吗?

    1、数据表第47页和49页显示了上电时序要求、需要遵循该要求。 对于断电、应遵循第47页数据表中的断电要求。

    2.没有进一步的建议。

    请参阅图38的时序图。 如果使用该监控器来控制 RESET_AMP#、则至少需要400ms。

    在数据表第9页的最上面一行、它说在特定工作条件下、典型流耗为90mA。 它讨论的是平均电流。 但是、GVDD 可能会消耗瞬态高电流。 我建议使用大于500mA 的稳压器来处理这一问题。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

    非常感谢您的详细回答、这回答了我的大部分问题。

    关于第4点)、这是一个显著的差异。 然而,我在你的观点中强调,必须维持瞬变。

    我的补充问题是、TPA3251的情况是否相同? 为 TPA3251 GVDD 设计的电源基本上可以用于 TAS3251 GVDD?

    查看 TPA3251数据表、我看到每个电桥的 IGVDD 典型值为25mA、而 IVDD 40mA =>总电流典型值为90mA (与 TAS3251图相同)

    此致、

    JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己回答:是一样的。

    JMF