This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:PBTL 48伏设计故障排除

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/854060/tpa3255-troubleshooting-a-pbtl-48-volt-design

器件型号:TPA3255

我的设计出了问题、之前的电路板旋转起作用、做了一些小的改动、而新的电路板未出现故障指示、并断言复位。  我查看了电压、但在数据表中找不到 VBG 引脚的值、只是它是一个内部基准。   3255未为 AVDD 电源供电。  从数据表中、我假设 PPSC 系统处于激活状态、但当使用欧姆表进行测量时、我发现输出与接地或 PVDD 之间没有短路。  尝试了解其他因素是否影响该系统、或者测量短路的方法是否与我的系统交互。  输出滤波器几乎是评估板值。

当滤波器断开连接时、问题消失了、因此我假设这是我所做的、但仍然希望更好地了解 PPSC 系统和 VGB 参考。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    那么问题是、在您的新电路板上、施加输入电源后器件无法正常工作、AVDD 上没有输出、对吧? 您可以在检查点下面尝试一下吗?

    1.加电后、检查 DVDD、FAULT#和 VBG 上的电压。 (在我看来、VBG 应该是3.3V)

    2.您可以探测 OUT/N 节点上的波形,并将波形与输出滤波器进行比较。 这可以帮助我们确定问题是否来自 PPSC。

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVDD 上无电压。

    DVDD 3.3V

    故障线路为低电平。  数据表在两个位置显示、当复位线被置为有效时、故障线将导致高电平。  但是、PPSC 的条目显示故障线路处于低电平、直到 PPSC 测试通过?

    VBG 1.23V 在旧工作板上相同、而不是3.3V

    问题是输出端安装的 TVS 二极管不正确。   当使用 DVM TVS 未进行测量时、PPSC 系统使用的测试电压是多少?

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我在 EVM 上进行了一些有关 PPSC 的测试。 在 PPSC 期间、输出看起来是提供特定的电压或电流。 如果存在任何短路情况、则输出引脚将为 GND 或 PVDD、或者我们说超出上/下阈值、并且检测到 PPSC。 但我没有确切的阈值...

    BTW、我是否可以知道 TVS 是如何错误组装的? 它是如何触发 PPSC 故障的?

    此致、

    Hao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜、PPSC 会从我看到的结果中输出大约一伏的电压。  TVS 是单极的、因此当反向安装时、二极管的传导电压大约为0.6伏、而不是超过48伏。  我建议将 PPSC 信息添加到数据表中、并可能修改故障线路说明、以避免断言复位将清除 PPSC 说明以外区域的故障线路。

    谢谢、

    TED