This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6404-Q1:电源去耦电容器

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/862662/tpa6404-q1-power-supply-decoupling-capacitor

器件型号:TPA6404-Q1

您好、TI 专家、

我在汽车信息娱乐系统产品中使用 TPA6404、这款扬声器 PA 集成在音响主机垫中、PCB 面积非常受限、高度也很小。

我的问题是、我看到 TPA6404是一款闭环 D 类放大器、具有75dB PSRR。 那么、我可以降低大容量去耦电容吗? 在 TPA6404 EVM 上、它使用330uF。 我可以使用220uF 甚至100uF 的电容吗?

如果我仅使用100uF、会影响什么规格、THD?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    出于某种原因、我们建议使用330uF 电容器。 如果您使用值较低的大容量电容器、我们无法保证器件将具有与数据表中所述相同的性能。

    这在很大程度上是一个系统级问题。 在整个 PVDD 线路中可能还有其他电容、在输出高功率期间仍能为放大器充电。 这在我方面是推测性的。 如果您想了解、我建议您尝试并了解最适合您的产品! )  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    感谢您的回复。 我同意您的意见、我将使用100uF 进行实验。 但是、您能告诉我哪些规格或参数会降级吗? 我现在不知道要测试什么...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    我只在我们的一个高功率器件上运行了该实验。 但我发现的其中一个问题是、在非常高的功率输出期间、THD+N 将上升。 这在 THD+N 与功率曲线上很容易看出。 我不是说你当然会遇到同样的问题。

    我认为绘制 THD+N 与功率间的关系图将是评估器件在不同大容量电容器下的性能的良好起点。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    谢谢、我会尝试一下。 我可能对如何测试 THD+N 有一些疑问、但这是另一个问题...

    江博吉安