This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128d2在静音时释放"poof"声音、导致"poof"功率放大器通电时发出声音、其持续时间稍长一些、有点像卡拉 OK 的回声、尽管在 Blo 之前添加了静音

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853968/tpa3128d2-tpa3128d2-releases-a-poof-sound-when-it-is-muted-resulting-in-a-poof-sound-when-the-power-amplifier-is-powered-on-and-it-lasts-a-little-longer-a-little-like-the-echo-of-karaoke-although-mute-is-added-in-advance-to-b

器件型号:TPA3128D2

TPA3128d2在静音时发出"poof"声音、在功率放大器通电时会产生"poof"声音、            

它的持续时间更长一点、有点像卡拉 OK 的回声、            

尽管在功率放大器打开时会提前添加静音以阻止" poof"声音、但只要释放静音以使功率放大器正常工作、"poof"声音就会立即出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电顺序为:先将放大器静音,然后将 SDZ 设为高电平,延迟>40ms,再将放大器取消静音

    如果噼啪噪声仍然与您的要求不符、您可以尝试通过1uF 电容将输入接地。  并检查杂音是否较低。

    此致、

    Derek