This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1012:MAX4063A 的替代产品

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV1012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/853014/lmv1012-replacement-to-max4063a

器件型号:LMV1012

您好、先生、

我的客户目前正在使用 MAX4063A、我们希望将其替换、发现 LMV1012看起来与之类似。 但我不熟悉 麦克风前置放大器、您能帮助检查我们是否有合适的解决方案来替代它吗?

非常感谢、

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您是否有竞争对手器件的数据表?

    LMV1012是在驻极体外壳内部使用的前置放大器。 这是客户想要的吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    规格链接如下所示。

    https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4063.pdf

    谢谢。

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    如果客户只需要麦克风放大器部分、则 LMV1012应该正常。 如果封装太小而无法处理、也有多个运算放大器可用。

    遗憾的是、上述器件没有直接的器件对器件替换。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器