This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1692:信号电平检测

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801433/opa1692-signal-level-detection

器件型号:OPA1692

你(们)好

我正在寻找与 TI 产品 NJM2072功能相同的解决方案。

https://www.mouser.com/datasheet/2/294/NJM2072_E-1375739.pdf

您是否有我们可以参考的参考设计?

如果是通过 TI 产品实现的、我们是否需要多个通用运算放大器?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    我们没有这样的 TI 器件。 您能否提供更多应用详细信息? 您正在尝试做什么?

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Tamara

    感谢你的答复。

    没有特定的应用。
    当器件停产时、它正在准备中。

    因此、即使使用了多个器件、TI 解决方案也能提供相同功能、其用途是替代该解决方案。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Na na、

    您可以通过多种方法来实现它、具体取决于应用的实际要求和需求。 如果两个集电极开路输出都被靠近、我会这样做:

    以下是仿真结果:

    e2e.ti.com/.../nana.TSC

    如果只需要一个推挽输出、则可以省略 U4、T1和 T2。

    该方案的优点是性能几乎与使用的电源电压无关。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Kai。

    Na Na、您好!
    我们几天没有收到您的反馈、我希望我们能够解决这个问题。 我现在要关闭此主题。 如果您有任何后续问题、请随时回复以重新打开。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai、Tamara

    很抱歉耽误你的回答。
    我们仍在审议中。

    无论如何、我非常感谢您的支持。
    我将尽快更新。

    贝斯特雷加兹