This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:DIT4096 S/PDIF 调节驱动

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/810791/dit4096-dit4096-s-pdif-adjustment-driving

器件型号:DIT4096

你(们)好

     TI DIT4096可通过硬件或软件调节驱动 S/PDIF 输出吗? 我们有一个连接到 DIT4096的设备(音频放大器)连接器,并且没有音频输出。

     我想检查此问题是来自 DIT4096还是设备?

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr chang、  

    您在什么模式下使用 DIT4096?  您是否正在使用 EVM?  如果您无法共享器件原理图、并且使用软件模式、您能否共享配置?

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    0x01FF00写入00

    0x02FF02写入02

    0x03FFAC 写入 AC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr、  

    我不清楚您使用的是 EVM 还是您自己的电路板。  你能评论吗?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve   

         DIT4096没有 EVM,我们在 PCB 上进行测试。 只有此设备存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请就此提供评论意见。  不是每次没有声音输出 时都有 音频输出、而是在另一个 SPDIF 收发器时始终有音频输出。

    如果您需要更多信息、请告知我们。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冯  

    我正在尝试了解您的寄存器配置... 您能解释一下您的格式吗?  

    此致、

    -Steve Wilson