This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:DIT4096序列转换

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/804281/dit4096-dit4096-sequence-quetsion

器件型号:DIT4096

你(们)好

     DIT4096是否有任何 序列 请求? 对于电源/控制/I2S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DIT4096没有指定的电源序列、但请确保您不会超出数据表中的任何最大额定值。

    数据表第6页的"复位和断电操作"部分描述了必须使用的强制复位序列。 我复制了以下信息。

    DIT4096包括一个复位输入、RST (引脚15)、即
    用于强制执行复位序列。 第一个 DIT4096时
    加电时、用户必须将 RST 置为低电平才能启动
    复位序列。 RST 输入必须为低电平、且持续时间最少
    500ns。 然后、RST 输入被强制为高电平以启用
    正常工作。 对于软件模式、将执行复位序列
    强制所有内部寄存器设置为其默认设置。 此外、
    复位序列将强制中的所有通道状态位为0
    软件模式。
    当 RST 输入为低电平时、发送器输出
    TX–(引脚17)和 TX+(引脚18)强制接地。
    将 RST 设置为高电平后、TX–和 TX+输出将保持不变
    低电平、直到在检测到同步时钟的上升沿
    引脚12。 一旦发生这种情况、TX–和 TX+输出将会
    变为有效并由 AES-3的输出驱动
    编码器。
    在软件模式下、DIT4096还包括软件复位
    和断电位、位于控制寄存器02h 中。 。
    软件复位位位位、RST 和软件断电位、
    PDN 均为高电平有效。