This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:使用两个 TPA3110D2创建4通道放大器

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803729/tpa3110d2-using-two-tpa3110d2-to-create-4-channel-amplifier

器件型号:TPA3110D2

我想使用两个 TPA3110D2立体声放大器来创建一个四通道放大器、以便这两个器件能够在彼此靠近的位置工作。

如果两个相同频率振荡器彼此靠近、可能会出现任何问题、从而产生可闻跳动伪影、这将被注意到。

没有明显的方法可以同步两个时钟。

我可以通过原型设计来测试这一点、但有人可能以前做过这种设计。

我知道有四通道器件可用、但它们没有我需要的工作电压和额定功率。

期待您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以将2xTPA3110用于4通道应用。 可以保持相同的 Fsw 选择。

    此致
    Linda