This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632:非差分输入原理图审阅

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/803703/drv632-non-differential-input-schematic-review

器件型号:DRV632

大家好、

请帮您查看原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    只需对原理图做一点评论:

    • DRV632在 VDD 上的工作电压仅高达3.6V、原理图中的 VDD_AUDIO 看起来像是5V。 这可能会损坏器件。

    原理图的其余部分看起来正确、并且基于数据表中的说明。 只需将 VDD 更改为建议运行条件内的电压即可。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器