This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:使用具有单端的 BTL 时

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/801639/tas2505-q1-when-using-btl-with-single-end

器件型号:TAS2505-Q1

大家好

我的客户有疑问。

我认为该 IC 仅支持 BTL。

是否有方法将具有 BTL 连接的放大器输出为单端?

例如、仅使用 SPKP 侧并使用 LPF 连接到后一级 AMP。

您可以连接其他器件。

除了此 IC 之外,还有什么其他的呢?
此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    如果仅使用一个 SPK 驱动器输出、则只能将半桥用于其余连接。 我的意思是、如果我们假设 D 类驱动器生成正弦波信号、那么即使从正(黄色)或负(绿色)输出也只能使用正中波(请参阅下图了解详情)。 在单端模式下无法生成负输出。

    如果这不是客户的约束条件、他可以在 RC 滤波器的帮助下使用、如下所示:

    http://www.ti.com/lit/an/sloa107/sloa107.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San

    感谢您的回答。


    我认为放大器输出的振幅会减半。

    还有其他方法吗?

    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi-San、

    遗憾的是、这将是在 D 类放大器中仅使用一个输出的唯一方法。

    AB 类放大器是一种解决方案、因为在单端模式下、输出会如您所述减半。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis - San

    感谢您的快速响应。
    我知道。


    此致、
    高志林