This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:波形失真问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800845/tpa3110d2-waveform-distortion-problem

器件型号:TPA3110D2

TPA3110D2,测试信号是标准正弦输入、输出失真。 您是否可以帮助我们查看波形是否有任何问题? 所附为电路图。

e2e.ti.com/.../TPA3110d2_4B6DD58B_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否告诉我们输入正弦波为何看起来噪声很大、您是否使用 AP 来分析输入信号 FFT? 顺便说一下、什么是适合您选择的电感器? 和增益设置之间的关系?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形是由信号生成产生的1kHz 标准正弦波。

    磁珠参数为 HIV1812V101R-10 (/8A、125 Ω/100MHz、1812)。

    增益选择为32dB。

    波形问题是什么? 正弦波是 Tektronix 信号发生器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、张平、
    捕获波形时、负载是否已连接?
    如果连接负载、输入端将有大量噪声反馈。
    断开负载、输入和输出将变为正常状态。

    此致、
    Derek