This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:引脚12和引脚13可设置为悬空

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/800781/tlv320adc3101-the-pin12-and-pin13-can-been-set-to-floating

器件型号:TLV320ADC3101

您好,

  在  未使用 MIC2时、您是否可以帮助确认 pin12和 pin13是否可以设置为悬空

  您能不能为该案例提供任何建议

非常感谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望、

    这不是 TI 推荐的做法。 未使用的输入引脚应连接在一起、并使用0.47uf 电容器将交流耦合到 GND。

    将它们悬空不会损坏引脚本身、但如果悬空引脚吸收某种强瞬态、则器件可能会损坏。 因此、建议将这些输入交流耦合到 GND。

    此致、
    -Steve Wilson