This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:热参数问题

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/798209/tas5760m-question-of-thermal-parameter

器件型号:TAS5760M

尊敬的先生:

我看不到数据表中的 TC 和 Tj 温度规格、您能不能帮助解决这个问题?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表第8页的结至外壳(底部)热阻值为 θJC Ω、在您获得外壳温度后、您可以计算 Tj 温度。

    TC 的含义是什么?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TC 表示管壳温度。
    我知道如何计算 Tj 温度、但我没有针对 TAS5760M 的 TC 和 Tj 标准。 换句话说、如果我们计算 Tj=150C、通过还是失败? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有 OT 保护功能。 当 Tj=150C 时、它将触发过热保护。 外壳温度、您可以使用热量计进行测量。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    那么、TAS5760M OTP 的温度是150C、对吧? 目前我已经测量了外壳温度=90C。 放大器功耗应该为12W、Tj=90+0.8*12=99.6C、对吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、TAS5760M OT 保护温度为150C。 这意味着当结温超过150C 时、它将触发 OT 保护。

    您可能需要使用 θJC (顶部)结至外壳(顶部)热阻来计算外壳的结温。 我能知道在哪种情况下可以获得12W 的功率耗散吗? 效率不应太差、请查看数据表第20页的效率曲线。

    顺便说一下、您是否将 temp=90C、器件 OC 是否触发?

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们对 AMP 使用16V 输入、连接两个扬声器、每个扬声器的功耗为5W。 我测量的16V 功耗为12W。 所以 Tj=90+12*0.15*16=118.8C,对吧?

    外壳温度=90C、器件未被触发。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于您的情况、设备无法触发 OT。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的计算 Tj 是否正确? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TJ = TC + P (功率耗散)*θJC (顶部)。 所以您的计算是正确的。 (功耗为12W*0.15)

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、
    感谢你的帮助