This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:差分输出- 16 Ω 负载

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/807340/tlv320aic3262-differential-output---16ohm-load

器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件:LM4811

您好!

我们正在考虑在新设计中采用 AIC3262、目前看起来很有希望。 在模拟输出端、我们希望差分信号驱动16欧姆的负载。 从数据表中可以看出、我们似乎有不同的输出选项、因此我想听听您的建议。

-差分接收器输出(RECP 和 RECM)能够提供128mW @ 32 Ω、这很好、但我看不出它是否能够在较低的阻抗下运行。

另一方面,耳机输出(HPL 和 HPR)可以提供差动。 输出、根据数据表、驱动低至16 Ω 的负载、但我不知道该输出是否同样强大。

如果没有执行这些操作、我们可以选择发送差异。 从 AIC3262到独立放大器(LM4811或类似器、过去效果良好)的线路输出、但我们自然希望尽可能避免。

谢谢。

此致、
Eggz



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggz、

    请查看数据表以了解类似这样的常见规格。  这来自建议的工作条件(第8.3节)

    此致

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Steve :-)