This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:请求效率与温度间的关系数据

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1, TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/841877/tas5411-q1-request-data-of-efficiency-vs-temperature

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS5421-Q1

大家好、

我想了解 TAS5411-Q1或 TAS5421-Q1的效率和温度之间关系的数据。 你有一个吗?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    您是否可以描述 有关效率和温度关系的更详细的请求。 您是指热性能吗? 您感兴趣的输出功率是多少?

    或者、您是说在温差中、效率图会发生一点变化、您需要不同的图吗?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 输出功率为5W、输入电压为5V。 如果您现在没有、就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    我们没有5W 的特定温度数据。 您可以使用 TAS5421 EVM 进行测量。  

    迪伦