This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6132A2:TPA6132A2

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2, TLV320DAC3100, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/839137/tpa6132a2-tpa6132a2

器件型号:TPA6132A2
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3100TAS2505

我的设计采用了扬声器音频 DAC,我需要连接耳机, 我可以将 TPA6132A2 用作电流限制器吗? 您还可以推荐其他器件或设计吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    欢迎使用 e2e。

    让我验证我是否理解您的应用是否正确:

    • 您有一个专为扬声器负载设计的具有差动输出的 DAC
    • 您需要将差分 DAC 输出连接到 TPA6132A2的输入、以驱动一对耳机

    我回答正确吗? 这应该是可能的。 您应该注意的一点是 DAC 输出类型、如果是 D 类、则需要在 DAC 和 HP 放大器之间使用 RC 低通滤波器。

    您使用的是什么 DAC? 我们还提供了一些具有扬声器和 HP 输出驱动器的 DAC、例如 TAS2505或 TLV320DAC3100。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    请参阅 红色答案

    让我验证我是否理解您的应用是否正确:

    • 您有一个具有差分输出的 DAC、专为扬声器负载而设计- 是的
    • 您需要将差分 DAC 输出连接到 TPA6132A2的输入以驱动一对耳机  - 

    我回答正确吗? 这应该是可能的。 您应该注意的一点是 DAC 输出类型、如果是 D 类、则需要在 DAC 和 HP 放大器之间使用 RC 低通滤波器。  好的、我已经有滤波器 R=510欧姆、电容=2.7nF。

    您使用的是什么 DAC?  WM8524CGEDT、

    我们还提供了一些具有扬声 器和 HP 输出驱动器的 DAC、例如 TAS2505或 TLV320DAC3100。

     我理解、但我更新了一个旧设计   

    此致、

    伊多  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    感谢您确认上述问题。

    基于此、您使用 TPA6132A2的应用应该正常。
    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器