This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1611:20MHz 和20dB 闭环增益的替代产品

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1611, OPA856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1172753/opa1611-alternative-with-20mhz-and-a-closed-loop-gain-of-20db

器件型号:OPA1611
主题中讨论的其他器件: OPA856

大家好、

客户正在寻找 OPA1611的替代方案、该方案的开环增益大于20dB 或在20MHz 时高达20dB。  1nV/RT-Hz 或高达2nV/RT-Hz 的低噪声。

可以帮帮你吗?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    精密放大器不提供在20MHz 时提供20dB AOL 的较高电压运算放大器。 我们的产品系列的最大50MHz 增益带宽(GBW)限制排除了此类产品。 对于50MHz GBW 运算放大器、一个正常的一阶(-20dB/十倍频)运算放大器 AOL 滚降在5MHz 时规定了一个20dB AOL。 此外、还有1至2nV/rt-Hz  输入电压噪声密度的额外要求、这在很大程度上限制了我们的建议。

    高速放大器产品组 提供比精密放大器高得多的增益带宽运算放大器。 它看起来像 OPA856、以及 GBW >1GHz 和1至2nV/rt-Hz 输入电压噪声密度的其他器件。 但是、请注意、1/f 噪声在音频区域可能很高、这可能成为限制因素。

    有关 高带宽、低噪声运算放大器以及将其应用于音频应用的建议和建议、请联系高速放大器 e2e。  我相信他们 以前也有过这样的问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程