This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411QPWPRQ1

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1170922/tas5411-q1-tas5411qpwprq1

器件型号:TAS5411-Q1

您好,专家:

  我正在与客户讨论 TAS5411-Q1产品线中的负载诊断测试。 您能不能建议如何设置测试以触发直流偏移保护? 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    测试这种情况的唯一方法是强制直流失调电压通过100k 电阻进入其中一个输入引脚。  如果他们想要在生产中进行测试、则需要将其设计到 PCB 中。  我们在针对每个 TAS5411-Q1器件的自动测试中测试此功能。  因此、客户不需要测试此功能。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

     非常感谢您的建议。 我将通过直流偏移测试项目。  

    关于另一个测试用例是短负载测试,您能否建议如何设置外部环境设置?  故障测试是否必须在负载诊断条件下才能进行测试? 谢谢你  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

      我们只需在输出引脚上测试0.75欧姆电阻器、替换扬声器、然后我们就可以触发短路负载。 但我看到数据表 中的短路规格是0.9欧姆(最小值),1.2欧姆(典型值)。 我是否可以知道什么是短路负载电阻最小规格? 仍然是0.9欧姆电阻吗?  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    规格是我们可以测量短路的阈值。  最小规格为0.9欧姆。  短路必须低于0.9欧姆、以保证所有器件上的负载短路。  最大规格是所有器件上的短路电阻不会超过1.5欧姆。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

      好的、谢谢  

    罗伊