This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:HSpice 模型问题

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4580, OPA2992, TLV9062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1173523/rc4580-hspice-model-questions

器件型号:RC4580
主题中讨论的其他器件: OPA2992TLV9062

您好!

 一位客户下载了 RC4580 HSpice 模型、该文件夹如下所示:

他使用 Cadence16.6  SigXplorer PCB SI XL-Analyzer-Model Browser-HSpice models-rc4580_test.sp ,点击"tranalate"并弹出错误:  

无法翻译 HSpice 文件
C:\Users\ Administrator\Desktop\sloj175\rc4580_test.op.这可能是 HSpice 文件中没有 subckt 语句导致的

您能帮您分析一下吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    该模型仅在加密的 HSpice 模型中可用。 您无法将其导入到 PSpice 中。 如果您想仿真您的设计、我建议您使用较新的器件。 OPA2992和 TLV9062是较新的好替代产品。

    如果您想使用 RC4580验证您的设计、我建议订购样片并进行测试。

    最棒的
    Jerry