This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:我可以将扬声器过驱多少钱?

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2764, TAS2780, TAS2781, TAS2557, TAS2563, TAS2562
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1178160/tas2562-how-much-could-i-over-drive-a-speaker

器件型号:TAS2562
主题中讨论的其他器件:TAS2764TAS2780TAS2781TAS2557TAS2563

大家好、团队!

根据我的理解、TI 智能放大器能够通过扬声器提供比扬声器额定功率更大的功率。 假设我有一个1W 扬声器、我相信我可以通过它泵2-3W、而不会因 I + V +温度感应而损坏扬声器以提供保护。  

我的问题是-在什么情况下过度驱动扬声器是没有意义的? (例如、我想通过额定功率为1W 的扬声器泵送6W 功率将无法正常工作或声音异常)

我们是否有任何资源可帮助我更好地理解这一点? 尤其是限制

谢谢、

Cameron Wutzke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    扬声器保护主要通过两种方式跟踪扬声器性能:

    • 偏移限值:根据来自扬声器的 IVsense 反馈以及先前获得的机电模型、该算法可以预测特定频率/振幅内容在扬声器隔膜上产生的移动量。 然后将其与一组安全工作区范围进行比较、如果预测的运动大于该特定扬声器的最大偏移设置、则会应用一些衰减;否则会传递内容。
    • 热限值:同样、该算法基于 IVsense 和模型预测所播放内容的音圈、并进行类似的衰减或通过决策。
    • 下面是有关算法工作原理的详细文档: https://www.ti.com/lit/an/slaa857/slaa857.pdf 

    让我补充一些您可能需要考虑的详细信息:

    • 有两种不同类型的智能放大器:集成型和非集成型。 两者都具有 IVsense 功能、但集成器件还具有嵌入式处理功能、可在同一 IC 中运行扬声器保护算法、以及其他音频处理功能、如 EQ 和 DRC;例如 TAS2557、TAS2563、TAS2781。 非集成器件从扬声器收集 IVsense 数据、然后依靠主机处理器通过 I2S/TDM 接口发送 IV 数据来运行算法、例如 TAS2562、TAS2764、TAS2780。
    • 扬声器机电模型是在扬声器特征评定过程中获得的。 这通常使用集成智能放大器 EVM 来运行、有关详细信息、请参阅本文档 :https://www.ti.com/lit/an/slaa952/slaa952.pdf 

    希望这有助于更好地了解扬声器保护的整体工作原理。 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师