This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:模拟输入信号未被放大

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/731831/tas2505-q1-analog-input-signals-not-being-amplified

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、

我的一位客户正在测试 TAS2505-Q1 EVM。 它们提供模拟信号、但从放大器部分看不到任何输出。 除了选择用于放大模拟信号的地址和增益之外、它似乎还需要在 I2C 总线上进行一些软件控制配置。

您能告诉我们放大模拟输入信号需要做哪些更改吗?

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    为了将模拟输入放大到输出、您需要启用模拟输入和所需的输出(D 类和/或耳机)、还需要使用混频器在内部路由信号。
    《应用参考指南》 提供了两个示例、用于配置器件以使用模拟输入。 这些位于第4.0.9和4.0.10节中

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    我的客户尝试了4.0.9和4.0.10列表、但无法使用模拟输入获得任何输出。 我们是否需要遵循任何其他设置。 此外、让我知道负衰减增益的寄存器设置。

    电路板设置:(TAS2505-Q1EVM)
    1。 I2C 配置
    2. 5V 和 SPKVDD 的外部馈电。 (未使用 USB)
    3. 模拟输入从外部馈送到音频板(C1和 C6)。
    4. 扬声器(4 Ω 和10W PMPO)

    此致、
    Praveen GD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、

    它们的输入信号是什么? 它们是否对 AINL 和 AINR 使用差分(反相)信号?
    如果它们提供差分信号并使用4.0.9等配置、则由于信号被发送到同一混频器、它们可能会相互抵消;我建议仅使用一个信号(AINL 或 AINR)来验证情况是否如此。 如果实际上是这种情况、我可以帮助为差分输入提供正确的器件设置。

    关于负衰减增益、对于扬声器驱动器、它由第1页寄存器0x2E 上的位6-0设置。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器