This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:免费的 TAS5825M 分线板设计

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759036/tas5825m-free-tas5825m-breakout-board-design

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TPS62177

对于新产品、我为 TAS5825M 制作了分线板。

也许这可以帮助一些人加快他们的发展。

详细信息:

板载3.3V 降压稳压器。 TPS62177、将 SLP 连接到3V3以启用

板载 I2C 上拉电阻。 其他引脚上未提供上拉电阻、用于带有内部上拉电阻的微控制器。

输出滤波器封装适用于 MFB-321611-0120PW 铁氧体磁珠

电路板对我来说工作正常、但"按原样"提供。  

在此处获取原理图/布局(kicad)和光绘文件:

e2e.ti.com/.../TAS5825M.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的分享!

    此致、
    Alix Wan。