This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:低功耗音频放大器

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TPA2000D1-Q1, TPA2005D1-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736097/tas2505-q1-low-power-audio-amp

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA2000D1-Q1TPA2005D1-Q1

大家好、

您能否帮助检查我们是否拥有符合汽车标准的 D 类扬声器放大器、该放大器是否满足以下要求?

AEC-Q1OO

10% THD+N 时为2.2W (8Ω Ω)

电压电源3V - 6V

4.模拟输入

5、最好采用 D 类

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    根据电源电压和输出功率要求、您需要升压放大器。 不幸的是、升压放大器不是 Q1。
    某些 Q1选项可以是 TAS2505-Q1、TPA2005D1-Q1和 TPA2000D1-Q1。 尽管这些器件无法达到所需的输出功率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器