This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:TPA3136扬声器具有电流基极噪声、当音量降低时、这一点尤其明显

Guru**** 2532820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755358/tpa3136d2-tpa3136-the-speaker-has-a-current-base-nois-this-is-especially-noticeable-when-the-volume-is-turned-down

器件型号:TPA3136D2

扬声器具有当前基极噪声
当容积变为 downe2e.ti.com/.../6685.TPA3136-sch.pdf 时、这一点尤其明显

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、
    如果您将 AMP 设置为关断模式、噪声是否仍然存在? 请帮您做一个实验吗? 断开 INP 与前端的连接、并使用0.1uF 电容将 INP 和 INP 分流至 GND、然后查看 AMP 处于正常播放模式时是否仍有噪声。
    我找不到任何明显的问题会在 SCH 中的扬声器上引入噪声。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 如果您这么做、仍然存在噪声

    • 在本例中、我们将介绍如何解决噪声问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、
    这意味着噪声来自前端输入电路、而不是来自 AMP 本身。 您需要调试前端 DAC/编解码器电路。
    此致、
    郑少文