This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:2 Ω BTL

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/753441/tas5760m-2ohm-btl

器件型号:TAS5760M

大家好、

我的客户想知道他们是否可以使用2欧姆扬声器在 BTL 模式下运行 TAS5760M、详情如下。 数据表指定了此配置的最小阻抗为4欧姆。 您能否确认这是否可行?:

“IC 的额定 BTL 模式电阻低于4欧姆,但它可能起作用。  过流保护在7A 时打开。  根据功率与 PVDD 电压曲线、放大器可以实现大约19WRMS @ 10%的4欧姆 THD。  这大约是8.7VRMS = 12.3Vpk。  使用最大7A 和8.7VRMS:

2 Ω BTL–98W 峰值、49WRMS 峰值电流、10% THD 削波时为38WRMS

3 Ω BTL–147W 峰值、49WRMS 峰值电流、10% THD 削波时为25WRMS

4 Ω BTL–196W 峰值、392WRMS 峰值电流、10% THD 削波时为19WRMS

 

从上面看来、IC 可能在12VDC 电源下以2欧姆 BTL 运行。  12V PBTL 曲线显示、它在10% THD 下以2欧姆的电阻提供大约37WRMS、这基本上就是我在12V 2欧姆 BTL 模式下估算的值。  是否有其他原因导致12V 2 Ω BTL 无法工作?"  

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、
    从技术角度讲、只要输出电流低于 OC THR、就可以将2 Ω 负载用于 BTL 模式。 但您需要知道、在较低的负载下、功效会更低。 因此、对于来自 AMP 的高输出功率而言、热性能可能是一个问题。 我认为在 BTL 模式下具有2 Ω 负载的低输出功率应用中没有任何问题。
    此致、
    郑少文