This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:如何配置 TAS5558以支持44.1kHz 输入音频?

Guru**** 1997655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181706/tas5558-how-to-configure-tas5558-to-support-44-1khz-input-audio

器件型号:TAS5558

你(们)好  

附件是我们针对48kHz 的设置、它运行良好。  我们的 MCLK 输入时钟为 12.288MHz。  

如果 MCLK 仍然 为12.288MHz、我们如何修改连接设置以支持44.1kHz 输入音频  

e2e.ti.com/.../TAS5558-settings.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [引用 userid="8648" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181706/tas5558-how-to-configure-tas5558-to-support-44-1khz-input-audio "]如果 MCLK 仍然为 12.288MHz,我们如何修改所附的44.1kHz 设置[/quot]

      我担心该时钟组合没有正确的设置、该比率无法满足数据表要求。 您可以尝试使用与48kHz 相同的设置、并检查器件是否可以在没有时钟故障的情况下工作、但不保证。