This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:PCM5242

Guru**** 2581275 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690247/pcm5142-pcm5242

器件型号:PCM5142
主题中讨论的其它部件:PCM5242PCM5122

尊敬的 TI:  

我正在寻找具有 EQ 功能的 DAC,因此我找到了 PCM5122、PCM5142、PCM5242。 不过、我对不同采样率下的 Biquad 设置感到困惑。  

关于 PCM5122:

1) 1) PCM5122是否仅支持48K 模式下的 EQ / DRC 功能? 48K 模式下有多少个 EQ 频段?

2) 2) EQ 频带是否还支持96K 和192K 等更高的采样率?

关于 PCM5142/PCM5242:  

1)根据文档(SLAU577A),PCM5142和 PCM5242在48K 模式下是否具有12 EQ? 96K 模式下的5 EQ? 192K 模式下1个 EQ?  

2) 2)这些 EQ 是否仅固定在特定频率? 我们是否可以 灵活地调整任何所需频率上的 EQ 而不是固定频率?  

谢谢你

陈辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fai Chan、

    PCM5122:
    该器件仅支持具有双二阶滤波器的单个工艺流程。 图55显示了该流程。 它具有一个 ROM 块、该块具有6个可配置双二阶、后跟3对2个双二阶、每个双二阶可用于分离 DRC 中的频带。
    仅在48kHz 或44.1kHz 采样率下支持此工艺流程。
    PCM5x42:
    这些器件具有全功能 DSP、但在较高的采样率下、您只能使用可用于实施 BiQuad 的指令数。 SLAU577A 文档中描述的混合流显示了可使用有限数量的指令来实现的流。 您可以通过实验来查看您可以在 PurePath Studio 中的 PCM5142上实施的 BiQuad 数量。 通过消除混合流中的其他组件、您可能会在混合流中实现超过数字的量。 尽管请注意、我们仅正式支持 PCM5242上的混合流量。
    2.您不限于预设频率。 您可以调整每个双二阶滤波器的截止频率和滤波器类型。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paul、 我将会对其进行研究。 谢谢 你,Fai