This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505 Q1焊盘图案问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675632/tas2505-q1-question-of-tas2505-q1-land-pattern

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

您好、Sirs、

如果 我们在常规 TAS2505数据表中看不到这一特殊要求、您是否可以从 TAS2505-Q1数据表 P31中告知 A1、A2、A3和 A4图形的用途? 对于 TAS2505-Q1的布局、它们是否是强制性的?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年3月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    角落中的这些奇怪图案应提醒您不要在角落中放置铜迹线。 是焊接问题。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、Kai、Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    这些焊盘可保持悬空。 如 Kai 所述、不应在这些焊盘下方放置任何迹线。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器