This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825设计

Guru**** 2554230 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5760M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673720/tas5825m-tas5825-design

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5760M

您好、支持人员、

参阅 TAS5825、它是否可以在无需 I2C 耦合主机 MCU 的情况下启动、停止和运行(播放音频)并仅通过 EEPROM 工作?
我的应用程序不需要任何用户交互、只需播放音频。
如果没有、您是否有应用手册或首选 MCU 来克服这一问题、或者是否有 TI 出色的功能 D 类放大器来完成此类工作?


TAS5825文档的第16页中的应用手册:从外部 EEPROM 对 TAS5825M DSP 存储器进行编程。
我找不到此应用手册、那么您能告诉我们如何获取该应用手册吗?

由于 TAS5825EVM 评估板缺货、预计发货日期是多久?


谢谢、此致、Leen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leen、

    复位后、芯片看起来像是处于"深度睡眠"模式。 请参阅数据表的图16。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    到目前为止、我还没有用于执行测试的基于 TAS5825的电路或评估套件。
    问题在于确定使用 TAS5825的可能解决方案是否可行。

    此致、Leen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高精益、

    我建议您根据自己的要求查看 TAS5760M。

    当 TAS5760M 在硬件模式下工作时、 无需 I2C 主机甚至 EEPROM。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您建议使用 TAS5760M、但 TAS5825的优势在于具有限制器、均衡器的完整 DSP、因此更可取。

    因此、问题仍然是:

    -只能使用 EEPROM 进行操作?

    如何成为应用手册?

    - TAS5825 EVM 套件的交付时间?

    此致、Leen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Leen、

    请参阅下面我的评论。
    -只能使用 EEPROM 进行操作?
    Andy:不 即使将 EEPROM 连接到 TAS5825M、I2C 通信仍是必需的。

    如何成为应用手册?
    Andy:这话什么意思?

    - TAS5825 EVM 套件的交付时间?
    Andy:在 TAS5825M 正式发布之前、我们正在针对客户请求构建更多的 TAS5825MEVM。 我建议您与 TI 销售人员或 FAE 联系、并要求他们为您下订单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您将有关 EEPROM 的主题变得清晰。

    此致、Leen