This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M BQ 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/673692/tas5731m-tas5731m-bq-issue

器件型号:TAS5731M

我们 使用 5731m 作为项目、并在2.1模式下设置 EQ 调整、有些人不理解
使用 BQ4a 设置低通、低音效果良好、但当设置 BQ1和 BQ 2高通时、低音将被切断。 这是为什么?

在2.1模式下、高电平信号和低电平信号是否未分离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    在2.1模式下、低音扬声器的 BQ4通常设置为 LPF 滤波器、高音扬声器的 BQ1A 和 BQ2a 设置为 HPF。 因此它们是分离的路径。 当您测量频率响应时、请确保 BQ1和 BQ2设置为全通。 请在2.1模式下找到所附的 TAS5731M 配置文件。

    e2e.ti.com/.../TAS5731M_5F00_BD_5F00_2.1.cfg

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 BQ1、BQ2和 BQ4是分开的、因此在测量频率响应时、为什么 BQ1和 BQ2应该完全通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    这仅适用于您的 LPF 问题调试。 BQ1和 BQ2可配置为应用中所需的任何响应。
    您是否尝试过我在上面附加的 cfg 文件? 该器件在市场上广泛使用、我认为 EQ 设置没有任何问题。