This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:差动输入-缺少 n 或 p 通道不能 n't 使情况有所不同

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/672709/pcm1861-differential-input---missing-n-or-p-channel-doesn-t-make-a-difference

器件型号:PCM1861

您好!

对于测试设备、我在差分输入模式下使用 PCM1861。被测卡输出正弦波。 然后、我使用 PCM1861将其转换为 I2S 流并获取256点 FFT

有时、我测试的卡 缺少差分线路的 P 或 N 线路(由于自动组装过程中发生的问题) PCM1861仍会输出有效的 I2S 流、而传入流的 FFT 会产生正确的结果。

PCM1861的这种正常行为是否正常? 是否有方法检测此异常?

非常感谢您的帮助

Rifo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rifo、

    这可以被视为正确的行为、当使用差分模式时、器 件中的变化是内部满量程基准(从2.1Vrms 到4.2Vrms;即每个引脚2.1 VRMS、异相)以及与 ADC 的互连。 PCM1861将获取正负输入的内容、以防其中一个输入缺失并在内部进行处理、唯一的副作用是由于缺少输入桥臂、预期的电平将衰减一半。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    谢谢。 然后、我想我将必须检查 FFT 的幅度、并查看该电平是否衰减一半。

    Rifo