This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:不带 HybrilFlow 的单声道 PBTL

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/670681/tas5756m-mono-pbtl-without-hybrilflow-use

器件型号:TAS5756M
主题中讨论的其他器件: TAS5760M

您好!

首先,我要为我的英语^^道歉

然后,让我们去问我:

我刚刚为 Raspberry PI 购买了音频放大器板、该板的主要器件是 TAS5756M。

电路板制造商说、不使用任何混合流量。 因此、我假设主板驱动组件、就像 I2S 所提供的简单"DAC"。

考虑到这一点,如果我想使用 PBTL 配置中的输出,我应该对 DAC 输入信号进行哪些管理? 我的意思是,如果我使两个通道输入信号相同,那么在 PBTL 配置中,有什么会阻止我输出桥接器? 我在组件数据表中看不到从 BTL 切换到/切换 PBTL 所需的任何硬件配置(通过上拉或下拉或其他方式)。 例如、我在 TAS5760M 或 TPA3136上找不到类似的配置引脚。

我假设内部寄存器配置中有一个位"允许"PBTL 模式、但我在数据表中没有找到必须修改哪个寄存器...

非常感谢您的回答、

此致、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    如果您希望 TAS5756M 在 PBTL 模式下工作、请遵循 TAS5756M 数据表第67页的参考原理图来设计您的系统。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢、我没有注意到 DAC_OUTB 和 SPK_INB+/-电平下的 BTL 和 PBTL 之间的差异

    您能不能确认我另外两件事:

    首先,第58页显示了在 spk_out 级别可以进行两种滤波配置,您能不能确认后置滤波器配置与第63页的 BTL 输出滤波器配置相同? 在输出连接器级别、我只需将 OUTA+与 OUTB-O 短接、并将扬声器插入 PBTL、如原理图所示。

    那么、如果我修改电路以将 SPK_OUTB+和 SPK_OUTB-连接到 PGND、并像第67页那样下拉 DAC 输出、我真的不必进行其他寄存器配置来使组件在 PBTL 模式下正常工作? 这对我来说听起来真的很奇怪、我不明白 H 桥输出如何在没有内部配置的情况下管理此输出接线、这就是我只想确定的原因

    非常感谢您的回答、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我想我会回答我的第二个问题:我在经典 AD 调制中是合理的,我对 BD 调制并不是很熟悉,但这似乎是为什么 PBTL 配置不会对输出造成压力的原因,我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我仍然有一个问题...
    我找到了这份应用报告:SLAA701A
    如果我将图1和2与 TAS5756M 进行比较,则输出配置会有所不同,我的意思是:
    -在 PBTL 中的 TAS5756M 中,SPK_outA+和 SPK_outa-短接在一起,SPK_OUTB+和 SPK_OUTB-短接在一起
    -在本应用手册中、SPK_outA+和 SPK_OUTB+短接在一起、SPK_outa-和 SPK_OUTB-短接在一起

    非常感谢您的回答、

    Jeremy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    请参阅下面我的评论。
    首先,第58页显示了在 spk_out 级别可以进行两种滤波配置,您能不能确认后置滤波器配置与第63页的 BTL 输出滤波器配置相同? 在输出连接器级别、我只需将 OUTA+与 OUTB-O 短接、并将扬声器插入 PBTL、如原理图所示。
    Andy:是的。

    那么、如果我修改电路以将 SPK_OUTB+和 SPK_OUTB-连接到 PGND、并像第67页那样下拉 DAC 输出、我真的不必进行其他寄存器配置来使组件在 PBTL 模式下正常工作? 这对我来说听起来真的很奇怪、我不明白 H 桥输出如何在没有内部配置的情况下管理此输出接线、这就是我只想确定的原因
    Andy:不 当 SPK_INB+和 SPK_INB-在加电期间直接接地(无电容器)时、将在单声道/PBTL 中配置 TAS5756M。 在单声道模式下、右侧 DAC 通道 DAC_OUTA 用作扬声器放大器的输入。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以!!!
    我更好地理解这是如何工作的!

    我真的不熟悉这种组件、我是电子工程师、但在航天应用中、实际上不习惯使用"智能"器件... :o)

    非常感谢 Andy 的帮助、现在、我必须使用焊铁并对该板进行微调