This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:100kHz 带宽?

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701161/tpa3251-100khz-bandwidth

器件型号:TPA3251

我们是否有任何图显示了 TPA3251的此带宽? 我知道这些规格是为音频编写的。 我只需要查看数据表中规定的器件带宽。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    让我检查一下我们是否有数据来展示这一点。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    我认为我们目前没有这些数据。 这是否适用于音频应用?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    否 客户正在考虑在军用类型应用中使用此器件、并希望确认器件的带宽。
    因此、除了音频信息之外、我们没有任何东西可以验证该器件的带宽?
    感谢您对此的帮助!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    我们没有明确验证100kHz 带宽、但器件的内部环路滤波器启用至少100kHz。

    如果您可以披露有关该应用的更多信息、我们可能会提供更多帮助。

    此致、

    -Adam