This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102:I2S DAC 采样频率

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/689416/pcm5102-i2s-dac-sampling-frequency

器件型号:PCM5102

您好!

我正在尝试将 PCM5102A 与生成任意波形的 FPGA 连接。 我所面临的问题是 DAC 侧不存在输出、FPGA 的并行输出是正确的。 我的问题是 DAC 是否支持我的频率?或者它们是否必须严格为音频支持的频率?

现在、为了进行测试、我将生成12MHz (MCK)、6MHz (SCK/bck)和93.750kHz (LRCK)。

我的传输已正确编码、因为逻辑分析仪中的 I2S 协议解码器显示正确的行为和输出。

将来、我要将频率更改为16.777216Mhz (MCK)、8.388608Mhz (SCK/bck)和131.072kHz (LRCK)、以便能够从 FPGA 以0.5Hz 的分辨率输出、因此采样频率对我很重要、并且不希望更改。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我所说的有关音频支持频率的内容是针对44.1kHz、48kHz、96kHz、192Khz 等频率...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    应支持此功能。 DAC 应将其自动检测为双速率频率并正确配置时钟。 您是否将 EVM 用于此测试? 您有原理图吗?

    谢谢!
    Paul