This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2输出上周期性的3V 弹出

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729214/tpa3116d2-periodic-3v-pops-on-tpa3116d2-outputs

器件型号:TPA3116D2

大家好。 我正在设计使用 TPA3116D2的产品。 我在 BTL 模式下有一个、在 PBTL 模式下有一个。 虽然我有来自扬声器的音频、但我有一个奇怪的咔嗒/嘀哒声、每1.5秒从扬声器中发出一次。 原理图与数据表中给出的原理图相同。 这些芯片由@20V 的线性工作台电源供电(也尝试 过12V 铅酸电池、同样的问题)。 连接扬声器时、咔嗒声非常微弱、但示波器迹线(已连接)显示每个输出实际上具有相当大的脉冲、但由于它们处于同相状态、因此在桥接输出中几乎会抵消。 (布线:1V/div)

该电路板确实具有开关电源 IC、可为系统的其他部分提供更低的电压、我移除了该 IC 以消除干扰的可能性。

我可以进一步检查哪些内容? 如果有任何建议或帮助、我们将不胜感激!

(PS:单击"开机自检"时冻结、因此我在没有视频的情况下重试、并将尝试在下一次开机自检时单独上传视频)

最佳- RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2364.TPA3116D2Click.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢、我发现弹出信号与 FAULTZ 引脚相关、FAULTZ 引脚处于低电平状态、当它尝试自行复位时、FAULTZ 被连接至 SDZ、引脚会定期变为高电平。 该故障是由于输出 LC 电感器的 LS 被铁氧体意外替换而未去除相应的 Cs、从而导致高频短路。
    如果此线程现在对其他人无用、我会请求管理员将其删除。 然而,如果这种膨胀对其他人有任何价值,那么它是否可以继续存在!