This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:tpa3132d2前面的已连接编解码器

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3132D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/727156/tpa3132d2-connected-codec-in-front-of-tpa3132d2

器件型号:TPA3132D2

你(们)好  

我使用 TPa3132d2制作了一个输出功率为25W 的放大器。

我的放大器连接到由 Wolfson 制成的 WM8960编解码器输出。

输出为耳机驱动器、16 Ω 负载时的输出功率为40mW。

在本例中、编解码器 IC 的效果是什么?

您可以过载编解码器 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hanjin、
    在 AMP 前面使用编解码器是典型应用。 如果您想从 TPA3132D2输出2*25W 功率、请在 PCB 布局设计期间高度关注热性能、并确保 PVCC 的电源具有足够的驱动能力。
    此致、
    郑少文