This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:什么是 TPA3255可接受的待机条件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726622/tpa3255-what-is-tpa3255-acceptable-standby-conditions

器件型号:TPA3255

您好!

我在 TPA3255周围使用音频放大器

该放大器用于连接到 PC、并在2.1中配置无源低音炮。

此放大器由外部台式机电源48-51V、150-200W 供电。

我的问题与我的放大器的开始和停止有关。

6800µF 到浪涌电流(51V/μ s)、即使我使用 ECL 对其进行保护、我也希望避免将主电源关闭至打开。

因此、我可以将 RESET 引脚置为 GND、从而使放大器处于待机状态并具有低功耗。 这是我可以接受的。

我的问题是:对于安培的待机状态、我能否切断12伏电源。 在本例中、我们将具有以下条件:

- PVDD_x 已通电(51v)

- GVDD_x 未通电(0v)

- VDD 未通电(0v)

-复位被置为 GND。

我不太清楚输出电桥是如何偏置的、因此这些条件是可行的? 适合待机状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    是的、当 PVDD 仍处于通电状态时、可关闭 GVDD。 该器件将检测到 GVDD 低于欠压保护限值、即使器件正常运行、器件的输出也会变为高阻态。 这也会报告故障错误。

    在复位时、您可以为任何电源供电、直到所有电源都有效且器件退出复位后、器件才会启动。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的支持、

    VDD (PIN2)也可以在复位期间通过 GVDD 关闭?
    这意味着内部逻辑将不再受电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    不需要电源定序。 在 PVDD 开启时可以关闭 VDD 和/或 GVDD、而不会出现任何问题。 只有在全部三个电源都加电后、芯片才会运行。

    此致、

    -Adam