This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:输出耦合

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726519/pcm5142-output-coupling

器件型号:PCM5142

您好、是否可以更改输出电阻值470欧姆?
为什么选择此值?
可以用输出变压器或自电阻替代470的电阻吗?

感谢你的帮助
吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aguilera、

    PCM5142需要这款无源低通 RC 滤波器(470Ω Ω+ 2.2nF)来实现噪声抑制。 请参阅数据表的第8.3.5.1和8.3.5.2节。

    470R 是一个很好的折衷方案:当减小470R 电阻时、您需要增加2.2nF 的滤波器电容。 这是不利的、因为输出放大器级的相位裕度会受到影响。 另一方面、增加470R 电阻会形成一个与10k 负载组合的分压器、这会导致信号幅值减小。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gil 您好!

    我觉得 Kai 在回答这个问题时做得很好-谢谢 Kai!

    如有任何疑问、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答!
    我没有其他可能、只有这470欧姆的电阻?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这并不是说这是唯一的输出滤波器配置。

    其他值是可能的、但出于上述原因、470欧姆在大多数应用中是一个相当好的折衷方案。