This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:TPA3111D1-Q1/TPA3110-Q1 RE

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/745238/tpa3111d1-q1-tpa3111d1-q1-tpa3110-q1-re

器件型号:TPA3111D1-Q1
主题中讨论的其他器件:TPA3138D2

 您好、先生:

   我希望 TPA3111与 TPA3110类似。  是构成开关 Fre?的 RE f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    您上面显示的数据是 CE 测试、对吧?

    300kHz 频率干扰来自 PWM 频率。 您是否在输出滤波器中使用电感器?

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无 RE 测试输出使用电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    PWM 信号很强、可能会通过输出走线辐射。 但通常情况下、电感器应明显抑制它。 请确保 LC 滤波器尽可能靠近 AMP 输出引脚。 否则、长迹线可用作天线。 另请使用尽可能短的扬声器电缆。 请在 PVCC 上添加100uF+0.1uF+1nF 去耦电容。 有关 SCH 设计、请参阅我们的 EVM: www.ti.com/.../slou270a.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、无法更改帧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    是的、它在 TPA3111D2-Q1上是固定的。 我们的最新产品 TPA3138D2具有扩频功能、这显然有助于提高 EMI 性能。 但遗憾的是、它没有 Q1版本。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPA3138D2是否计划推出 Q1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    我们正在考虑这一点,但现在这是计划的。
    此致、
    郑少文