This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:LM4766 -正弦波顶部的噪声

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746258/lm4766-lm4766---noise-riding-on-top-of-the-sinwave

器件型号:LM4766

我使用 TI LM4766设计了立体声音频放大器,我看到正弦波顶部有噪声。  请参阅随附的图片(无噪声、噪声、噪声和削波)。  这是一款单端立体声(2x20W) 42V 轨放大器。  请参阅随附的示波器屏幕截图。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ringger、
    您是否在该测试中使用了4欧姆负载? 电源来自何处? 减小输入振幅时、问题是否仍然存在? 如果可能、您可以帮助提供您的 SCH 吗? 还请确保输入信号具有良好的线性度。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将通过电子邮件发送原理图、因为我不希望公开。  Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载为6欧姆 音频放大器位于图片底部、标有"音频放大器"。  它有散热器和 LED 指示灯。  电源位于同一幅图片中、位于顶部搁板上。  该问题可能在¼ μ A 全功率时出现。  下面是正常情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    VCC 是否与其他器件使用共享? 您是否尝试使用外部电源仪器、而不是板上的 VCC 稳压器/转换器? 输出信号上的噪声看起来是周期性的。 请检查电路或电源中是否存在任何谐振。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用台式电源供电时会出现噪声(请参阅图片)。  但是、当我移除输出端(C14和 C31)的 CSn 电容器时、它会消失。  对于具有交流耦合输出的单端放大器、是否有关于 CSn 值的指导/应用手册?


     


     


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    当输出信号较大时、CSn 看起来会引起类似的振荡。 很遗憾、我找不到任何有关这方面的文档。 您可以尝试调节电容以找到合适的值。
    此致、
    郑少文