This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:24V 和4 Ω 负载下的输出崩溃?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747406/tas5754m-output-collapsing-at-24v-with-4-ohm-load

器件型号:TAS5754M

我使用的是 Coilcraft JA4575-BL 电感器、理论上它非常适合此应用:

https://www.coilcraft.com/ha4158.cfm

fs=768khz、Cfilter=0.68uF

但是、当我在24V 下使用4 Ω 负载将输出轻微推入削波时、输出崩溃、芯片复位。 24V 8欧姆工作、12V 4欧姆工作。

它似乎是某种电流限制。 EVM 不会表现出这种行为、而且 PCB 上的不同电感器似乎可以解决问题。

在设计新的电路板版本之前、有人知道这是为什么发生的? 我是否在数据表中遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输出崩溃时、FAULT 引脚是否变为低电平?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来像是 OC 问题。 但是、其数据表显示其典型饱和电流为6A (下降10%)、这对我来说似乎是可以的。

    您可以尝试使用相同系列的4.7uH 电感器(它们应该具有更高的饱和电流)、看看是否再次出现相同的问题。

    Andy