This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:如何使用板载 MIC

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1188002/tlv320aic3104evm-k-how-to-use-mic-onboard

器件型号:TLV320AIC3104EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

尊敬的先生或女士:

我正在与 TLV320AIC3104 EVMK 合作、以便更好地了解 TLV320AIC3104。 我在使用附加的软件掌握硬件时遇到了一些问题。 我想从板载麦克风中获取声音(通过 ADC 然后到达 DAC)并传输到耳机。 是否有任何跳线可检查以执行此操作,以及我在 GUI 上应该执行什么操作?

祝你度过美好的一天!

此致、

William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本快速入门指南的第2-3节可能有助于您介绍器件。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau855a/slau855a.pdf?ts=1673989111150&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTLV320AIC3104EVM-K

    连接 EVM 后、您就可以打开 GUI。

    单击 Preset Configuration (预设配置)面板并选择板载 MIC、以将 MIC ADC 信号路由到数字输出。

    您可以通过 Audacity 或 GoldWave 等音频软件验证数字输出、以记录 MIC 输入。

    该器件不支持数字回送、因此如果您想使用该器件、您需要将 DOUT 信号路由回 DIN 并相应地配置 DAC 路径。

    在 Preset Configuration (预设配置)面板中、它还提供了 DAC 路径供您加载。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的解释!

    如果我对它很了解,预设配置可以提供两种类型的演示? 用户可以从计算机(通过 I2S?)发送音频 然后将其接收到 DAC,然后再接收到耳机? 另一个则使用板载麦克风或中的麦克风来捕获声音,然后将声音提供给 PC (通过 I2S?) ?

    我不想执行回送、这是为了确保我的麦克风和 HP 正常工作。

    但我要使用它的是下图:  

    是否适合并能够放大麦克风信号?

    祝你度过美好的一天!

    William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这对于 ADC 和 DAC 路径的预设配置是正确的。  

    编解码器具有 ADC PGA 增益设置、允许您放大 MIC 输入。

    此致。