This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:顶部散热器的 GND 连接

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194237/tpa3223-gnd-connection-of-top-heatsink

器件型号:TPA3223

数据表非常推荐为连接到顶部说明垫的散热器提供良好的 GND 连接。 在 EVM 模块上、这种连接不是很好、移除它并不会真正改变情况。

这背后的理念是什么? 是否可以使用隔离式散热焊盘进行散热器耦合? 它会显著改善我们设计中的 EMC?

Guenter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    从散热角度来看、 散热器 和 隔离式散热焊盘 均可使用。  此接地连接要求不适用于器件功能。 无论散热器是否接地、该器件均可在正常功能和音频性能下运行。

    如果您使用金属 散热器、建议提供良好的 GND 连接、 此接地连接要求需要考虑 EMI。